This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:合规性测试失败

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609995/tps65986-compliance-test-fail

器件型号:TPS65986

尊敬的先生  

如下所示、使用 TPS65986进行 GRL 测试失败、我是否知道如何解决此问题或在哪里可以检查  

Protocol_Ellisys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    Ellisys 测试失败的最常见问题是 VIF 信息与 DUT 不匹配。

    您能否执行以下操作:

    • 验证 VIF 是否与 DUT 的功能相匹配
    • 提供用于 TPS65986测试的 VIF 和 prj 文件
    • 通过 PD 分析仪提供 PD 消息。

    此致、

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy

    还可以!! 我理解您的方法  

    您可以看到我们的测试结果出现" Put must advertise Rp 终端"故障

    我是否可以在“TPS6598x Snapshot 3_05 GUI”中的什么位置进行配置?

    TD/4.2.1拉电流连接灌电流-测试下行端口

    通过

    灌电流项

    PLOT_R 必须转换为未附加的.SRC

    失败

    灌电流项

    Put 必须通告 Rp

    通过

    灌电流项

    Put 必须在100ms 至475ms 内启用 VBUS (实际为152ms)

    通过

    灌电流项

    Put 必须在发起 USB PD 通信之前使 VBUS 稳定

    通过

    灌电流项

    Put 必须在670ms 内禁用 VBUS (实际值为14.3ms)

    TD/4.2.2拉电流连接灌电流附件-测试下行端口

    失败

    应用未附加的附件条款

    Put 必须通告 Rp 端接

    通过

    灌电流项

    Put 必须在100ms 至475ms 内启用 VBUS (实际为109ms)

    TD/4.2.3源连接 DRP -测试下行端口

    失败

    灌电流项

    Put 必须通告 Rp 端接

    通过

    灌电流项

    Put 必须在100ms 至475ms 内启用 VBUS (实际为108ms)

    通过

    灌电流项

    Put 必须准备好建立合同

    TD/4.2.4源连接尝试 SRC DRP -测试下行端口

    失败

    灌电流项

    Put 必须通告 Rp 端接

    通过

    灌电流项

    Put 必须在475ms 内启用 VBUS (实际为108ms)

    通过

    输入 try.SRC

    Put 必须在670ms 内禁用 VBUS (实际为9.18ms)

    失败

    进入 TryWait.SNK

    Put 必须在475ms 内启用 VBUS

    通过

    进入 TryWait.SNK

    Put 必须准备好建立合同

    TD/4.2.5源连接尝试 SNK DRP -测试下行端口

    失败

    灌电流项

    Put 必须通告 Rp 端接

    通过

    灌电流项

    Put 必须在100ms 至475ms 内启用 VBUS (实际为108ms)

    通过

    灌电流项

    Put 必须准备好建立合同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    端口信息可在系统配置下的寄存器(0x28)中进行配置。

    此致、

    Jimmy Hua