This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG:TCAN1042HG

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610651/tcan1042hg-tcan1042hg

器件型号:TCAN1042HG

您好!

有人能不能告诉我 TCAN1042HG 是否具有与 TJA1043TK (NXP)相似的特性、如果不是、其他 TI 产品可能会被重新要求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    这些器件的相似之处在于它们都是 CAN 收发器(将逻辑电平 IO 从 CAN 控制器转换为差分 CAN 总线信号)、但 TJA1043具有一些额外的特性、可实现更低的系统级电流消耗 (即、当在总线上检测到 CAN 数据时、该器件能够在睡眠模式下直接由电池供电运行、然后通过高压控制输出唤醒外部直流/直流稳压器)。

    如果您在 ti.com 的 m-Robertson 给我发送了一封电子邮件、我可以为您提供有关 TI 未来 CAN 器件的更多信息。

    最大