This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982 DPAUX 上拉/下拉电阻器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610445/tps65982-tps65982-dpaux-pullup-pulldown-resistors

器件型号:TPS65982

您好!

我们正在设计 DP 源(DFP_D)、我有一个问题。 为了在这种运行模式下将内部上拉/下拉电阻器设置为适当的 Display Port 值、我假设我写入 DP 配置寄存器(0x51)

位14 0b0 -- USB Type C 插座

位9:8 0b10 -- DFP_D

我找不到任何有关设置上拉/下拉电阻器的文档。 您能确认我的理解。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    配置 TPS65982时、寄存器(0x51)中的设置将自动设置 DP_AUX 线路的上拉/下拉电阻。 《主机接口技术参考手册》的第3.24节介绍了每个引脚分配和 DFP/UFP DP 分配如何影响 AUX 线路 :www.ti.com/.../slvuan1a.pdf

    谢谢、
    Eric