This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:使用无线鼠标唤醒系统

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610590/tps2546-wake-up-the-system-from-a-wireless-mouse

器件型号:TPS2546

您好!

 

我的客户遇到与笔记本电脑进入 S3睡眠模式时的行为以及与鼠标唤醒失败症状相关的问题。

 

最初的问题是,他们发现大部分时间都无法使用无线鼠标从 S3模式唤醒笔记本电脑。 (很难正常从无线鼠标唤醒笔记本电脑。  这种情况很少发生。)  但是、它始终可以与有线鼠标配合使用。

 

在这两种情况下、他们尝试捕获包括 OUT/EN/CTL1/CTL2/CTL3在内的波形。

  1. 当系统进入 S3睡眠模式时。

  2. 当系统尝试从鼠标唤醒时

 

当无线鼠标未重复出现此问题时、波形与有线鼠标情形相同。

 

当问题重复出现时、我们发现如下所示。

  1. 当系统进入 S3模式时、TPS2546/OUT 将下降两次。

  2. 从上面开始,两次退出进入 S3模式,当用户尝试使用无线鼠标唤醒系统时,在 USB 连接器上看不到 DP/DM 信号。

 

请查看以下内容、了解笔记本电脑进入 S3模式时正常情况和故障情况的波形图。 (CTL2始终为高电平、不包含在波形图中。)  请告诉我们您的意见。

 

正常情况:


 

故障案例:



安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    请捕获 D+和 D-波形以进行分析。    当系统进入 S3时、请捕获 D+和 D-波形。      此外、当系统从 S3恢复到 S0时、请捕获 D+和 D-波形。