This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH928Q-Q1:DS90UH928将 GPIO0配置为输出 DS90UH927作为输入

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607934/ds90uh928q-q1-ds90uh928-configure-gpio0-as-output-ds90uh927-as-input

器件型号:DS90UH928Q-Q1

尊敬的先生:

我们使用 DS90UH928将 GPIO0配置为 输入(0x1D 设置0x25) DS90UH927配置 为输出(0x0D 设置0x23)、927 GPIO 遵循928。

但我们需要 DS90UH928将 GPIO0配置为输出(0x0D 设置0x25) DS90UH927配置 为输入(0x1D 设置0x23)、928始终为低电平。

请帮我们检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题已分配给应用工程师以查看并回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 DS90Ux928数据表中的表2、了解通过反向通道启用 GPIO0的正确设置。