This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 用户手册#39

Guru**** 2927670 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610241/lvds-owner-s-manual

主题中讨论的其他器件:DS92LV18

您好!

我在 LVDS 用户手册中有关于解串器的一些问题

根据 LVDS 用户手册(snla187)的" 3.3嵌入式时钟(启停)位 SerDes"、它的写法如下。

          加电时、解串器会自动搜索嵌入式时钟的周期性上升沿。 有效载荷的影响  
          位随时间变化值、而时钟位不变化、解串器能够定位唯一的时钟边沿并进行同步。
         一旦锁定、解串器将从串行流中恢复数据、而不管有效载荷数据模式如何。 这是自动的
         同步功能通常称为“锁定随机数据”,无需外部系统干预。

我的问题如下。

1)如果解串器无法检测到嵌入式时钟上升沿是否存在位错误、则解串器可以再次正确检测嵌入式时钟上升沿、解串器是否能够恢复(再次进入时钟)? 如果是的话,我想知道这个机制。

2) 2)如果嵌入式时钟被位错误错过、解串器是否会丢失以连续锁定到时钟?

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    请参阅 LVDS 用户手册的嵌入式时钟串行器/解串器部分、查看我对您问题的回答:

    1)如果解串器无法检测到嵌入式时钟上升沿是否存在位错误、则解串器可以再次正确检测嵌入式时钟上升沿、解串器是否能够恢复(再次进入时钟)? 如果是的话,我想知道这个机制。
    [RH] LVDS 用户手册的这一部分是指 DS92LV18。 如果此器件未识别嵌入式时钟而失去锁定、则会自动尝试锁定到传入数据。 在失锁时、器件将在 PLL 锁定至 REFCLK 时对输出进行三态处理。

    2) 2)如果嵌入式时钟被位错误错过、解串器是否会丢失以连续锁定到时钟?
    [rh]解串器不会因位错误而丢失单个嵌入式时钟而失去锁定。 解串器需要连续两次错过嵌入式时钟才能失去锁定。 如果发生这种情况、器件将尝试锁定传入数据。

    此致、
    Ryan