This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-CXEVM:模拟 Launchpad 错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607957/ds90ub913a-cxevm-analog-launchpad-error

器件型号:DS90UB913A-CXEVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

你(们)好

我在运行 ALP 时收到以下消息。

"已连接 具有此软件不支持的固件版本(0.0.0.0)。

此软件需要2.5.0.0 (或更高版本)的固件版本。  未找到适当的固件文件、因此无法更新固件。

请联系 TI 获取 所需的固件文件。"

我尝试重置 USB2ANY、但仍收到相同的错误消息。

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们收到了您的查询、此主题已分配给某人以查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这个模块中、闪存似乎已经被复位或擦除。 请下载 USB2ANY Explorer 并连接到 USB2ANY 以重新安装固件。

    www.ti.com/.../slvc622