This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:ID[x]:10K 欧姆寄存器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609736/ds90ub914a-q1-id-x-10k-ohm-register

器件型号:DS90UB914A-Q1

尊敬的支持团队;

从机地址为0x60 (7位)。

在本例中、RDI[1]和 RDO[0]为0欧姆。

并且、我希望在输出10k 欧姆寄存器的情况下连接接地。

这一切都好吗?

此致

 Sugiyama M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们收到了您的问题、应用工程师将审阅并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、这应该可以接受。