This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:UB925 - UB928多个 I2C 远程从器件支持

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607259/ds90ub925q-q1-ub925---ub928-multiple-i2c-remote-slave-support

器件型号:DS90UB925Q-Q1

DS90UB925 - DS90UB928多个 I2C 远程从器件支持

您好!

您能否帮助我了解 DS90UB925和 DS90UB928组合如何支持多个 I2C 远程从器件?
我的客户将 DS90UB925与 I2C 主设备搭配使用、将 DS90UB928与两个 I2C 从设备搭配使用、如下所示。



DS90UB925只有一组从 ID从别名寄存器、这意味着 I2C 直通通信只能支持一个远程 I2C 从设备。

为了支持两个具有上述配置的 I2C 远程从器件、我们需要使用 I2C 全部通过设置。 对吧?

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 FPD-Link III 支持团队:

    希望你喜欢这个假期
    您能否支持我的客户提出的此问题?

    谢谢、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您的分析是正确的。 DS90UB925仅支持一个远程从别名。 设置"全部通过"将允许与多个远程从设备通信。