This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1040功能验证

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610219/sn65hvd1050-sn65hvd1040-function-verification

器件型号:SN65HVD1040

尊敬的先生:

到目前为止、我们使用 SN65HVD1040 来替代 TJA1040。 但我们不知道如何在 MP 阶段验证函数。 我是否知道检查 SN65HVD1040功能的任何规则或工具 ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勒西弗、

    我将尝试附加一个 PowerPoint、该 PowerPoint 介绍了有关检查 CAN 功能的基本准则。 总的来说、我要说的开始点 是确保 您具有正确的端接、并 确保 CAN 总线上的差分信号振幅与 数据表中给出的规格一致。 如果您有任何其他具体问题或疑虑、请随时咨询。

    此致、

    克里斯蒂安·索尔特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CAN_5F00_Test_5F00_Guide.pptx