This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913 + DS90UB964

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610038/ds90ub913a-q1-ds90ub913-ds90ub964

器件型号:DS90UB913A-Q1

尊敬的先生:

               使用 DS90UB913、DS90UB964的 Primax、但遇到了一些问题、是否有人可以帮助我们?

               问:

               我们使用的是964 EVM、964/913正在工作、但传感器 I2C 无法读取。

               下面是964设置、请帮助检查我们是否错过了什么?

 

964从器件地址0x7a

写入0x4c 0x0F             // RX_PORT0读取;RX0/1/2/3写入

写入0x58 0x58            //启用传递

写入0x5c 0xB4            // SER_ALIAS_ID、913从地址。

写入0x5d 0x20            // SlaveID[0]、AR0132从地址。

写入0x65 0x20            // SlaveAlias[0]、AR0132从地址

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、此主题已分配给应用工程师、供其审阅并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    0x4C-0x7F 的地址范围用于数字 RX 端口寄存器。 对于 I2C 控制器、每个端口应分开进行控制、否则您应将所有4个端口混合在一起、并且无法分别访问每个 RX 端口及其远程端口。 因此、请按照以下 RX0端口设置示例进行操作。

    此致、

    Steven