This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:此评估板是否通过 USB-IF 认证、可在第2代- 10Gbps 速率进行电气测试?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610094/tps65982-evm-is-this-eval-board-certified-by-usb-if-for-eletrical-testing-at-gen-2---10-gbps

器件型号:TPS65982-EVM

我希望购买 一个评估板、该评估板已知可在10Gbps 速率下进行电气 TX 和 RX 测试。 该电路板需要支持预启动和去加重功能、这基本上支持符合模式 CP13、CP14和 CP15、并且能够进入回送模式进行 RX 测试。

如果此电路板不支持该功能、我是否可以查看其他方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keyur、

    我正在检查我们是否已使用 USB-IF 对该 EVM 板进行了认证。 我相信答案是否定的、但我会再次确认并尽快回复您。

    谢谢、
    Eric