This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查 RVIA CAN C 设备

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610354/survey-rvia-can-c-device

主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1

大家好、

我知道 TI 有 RVIA CAN C 协议器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen Yung、

    您是否需要收发器器件来将逻辑电平信号(例如、来自 MCU 的信号)转换为差分 RV-C 信号? 如果是、我建议您查看 TCAN1042-Q1。 它专为 RV-C 使用的 ISO 11898-2控制器局域网物理层而设计

    如果您需要一个实现 RV-C 更高层协议的器件、您最好在我们 MCU 团队监控的论坛之一发帖。 此协议可能没有专用器件、但它们可以帮助指导您如何使用我们的标准微控制器之一实现该协议。

    最大