This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:在原型板上使用 TMDS181的 EyeScan 工具?

Guru**** 2766405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609313/tmds181-eyescan-tool-wit-tmds181-on-prototype-board

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

尊敬的团队:

我们的客户希望在原型板上使用 EyeScan 工具和 TMDS181。

我知道 EyeScan 通常与 TMDS181 EVM 搭配使用。

>是否有方法将该工具与原型配合使用(可能与灰色 USB 接口适配器配合使用?) 还是手动导入寄存器转储?

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    EyeScan 实用程序需要 TMDS181EVM 上的 TUSB3410作为 USB 转 I2C 接口。  客户是否有 TMDS181EVM?  它们可以在 EVM 上的 I2C 接头之间跳线到其原型并使用 EyeScan 实用程序。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的建议。 我订购了 EVM、我们将检查是否可以这样使用该工具。
    此致
    Martin