This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:在 VDD 降至2.5V 时运行

Guru**** 2595790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608207/dp83848q-q1-operation-when-vdd-drops-to-2-5-v

器件型号:DP83848Q-Q1

您好!

我对3.3V 电源降至2.5V 时的运行有疑问。

例如、应用了内部复位、断电、寄存器被保持但不输出等

我想知道每种情况下 、只有 IOVDD 下降、只有 AVDD 下降。

为了考虑电源的配置、我需要了解上述条件。

请告诉我寄存器所保持的阈值电压以及它关断的阈值电压。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomoaki-San、

    DP83848不应在 ROC 之外运行。 通过将器件降至2.5V、您将不再处于 ROC 范围内、并且无法保证器件正常运行。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross - San、

    感谢你的答复。
    我知道这种情况不能得到保证。
    当然、我将在建议的工作电压范围内使用它。
    但是、有必要通过了解电源下降时会发生什么情况来考虑对策。
    如果电源电压下降、我们将再次初始化。

    此致、
    Tomoaki Yoshida