This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:AUX_SNKp/n 交流耦合

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609564/sn75dp130-aux_snkp-n-ac-couple

器件型号:SN75DP130

大家好、

我的客户向我们发送了以下两个问题。
请告诉我答案。

① SN75DP130 AUX_SNKp/n 是否需要交流耦合?
  
②在显示端口标准 AUX_SNKp/n 中、我假设指定为交流耦合、
   但是、SN75DP130EVM 电路板不是与 AUX_SNKp/n 相同的交流耦合
  
   SN75DP130中的 AUX_SNKp/n 交流耦合是否出现问题?

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumio:

    AUX 通道是交流耦合的、然后根据灌电流或拉电流应用具有上拉/下拉电阻。

    DP130主应用在源器件中、交流电容器放置在 DP130之前、100k 上拉/下拉电阻放置在 DP130之后、这些组件放置在 DP130EVM 中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garcia-San、

    感谢您的快速回复。
    您的回复非常有帮助。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺