This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:灌电流(1)/拉电流(0) GPIO 延迟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609962/tps65982-sink-1-source-0-gpio-delay

器件型号:TPS65982

您好!

我的客户将灌电流(1)/拉电流(0) GPIO 与 TPS65982配合使用。  在电池电量耗尽模式下以及 IC 已开启时、VBUS 高电平-> GPIO 高电平的时序延迟会有所不同。

  • 电池电量耗尽:VBUS 高电平-> GPIO 高电 平~580ms
  • IC 已经打开:VBUS 高电平-> GPIO 高电平~3.44ms

它们需要类似的 EC 设置时序延迟。 是否有任何方法可以将延迟与相同的时间匹配?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    死区电池范围快照 具有较长的延时时间、因为它必须经过启动序列。 当 IC 已经打开时、启动序列已经发生。

    建议检查模式寄存器以查看它何时从引导更改为应用。 这将消除电池电量耗尽模式下启动序列的延时时间 、并且更有可能与 IC 导通延时时间匹配。

    此致、

    Jimmy Hua