This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B 电源配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609940/tps65983b-tps65983b-power-config

器件型号:TPS65983B

尊敬的:先生

     我们知道 PD 可以配置为三种型号。 但如何设置引脚或 进行编程 设置。 我 注意到.have a config Tool。 那么、也许通过 编程、那么我们每次上电时都需要对其进行配置吗? 或者拥有  一个与从闪存读取类似的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    使用配置工具、可以将 TPS65983B 配置为所需设置一次。 加电期间、它可以从其外部闪存重新加载设置。

    此致、

    Jimmy Hua