This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:用于 PCI Express 重定时器应用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609838/xio3130-for-pci-express-retimer-application

器件型号:XIO3130
主题中讨论的其他器件:DS80PCI102

尊敬的团队:

我的客户正在评估 DS80PCI102的 PCI Express 中继器器件。 但他们现在需要具有 PCI Express 重定时器器件。
如果他们将 XIO3130与 DS80PCI102配合使用、他们是否可以使 PCI Express 重定时器应用?

如果有适合 PCI Express 重定时器应用的解决方案、您可以向我提出建议吗?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    XIO3130是数据包开关、这意味着它不仅会重新传输信号、还会将另一条逻辑总线分配给下游端口。
    我相信您可以在高速接口论坛上找到 PCIe 重定时器、我将把这篇文章移到这里。
    此致