This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:HPD 寄存器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610029/tps65986-hpd-register

器件型号:TPS65986

尊敬的先生  

请问哪个寄存器可以配置 GPIO4或 GPIO5

哪个寄存器可以检查 HPD 状态和 HPD IRQ 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以在杂项配置(0x5e)下的应用程序自定义工具中配置 HPD。 特定的位位置为[3:4]。 您可以使用主机接口工具 读回 GPIO 状态(0x72)来监控 GPIO4或 GPIO5。

    此致、

    Jimmy Hua