大家好、我将板装回了 SN68DSI84、我正尝试对其进行配置以生成测试图案。 我将输入74.25Mhz 参考时钟、RESET 为高电平、且1.1V 稳压器正在工作。
我写入了以下 I2C 寄存器、格式为 test2.exe 0 400 WRITE i2c_address register_address 值
到目前为止、通道 A 中没有任何内容。 PLL_EN_STAT 正在设置中、并且我在最后将0x01写入0x09-SOFT_RESET 我错过了什么吗? DSI 总线当前未连接。
谢谢你
test2.exe 0 400读取0x2C 0x00 9
REM 设置时钟
test2.exe 0 400读取0x2C 0x0A 1.
test2.exe 0 400写入0x2C 0x0A 0x04
test2.exe 0 400读取0x2C 0x0A 1.
REM 时钟设置
test2.exe 0 400写入0x2C 0x0B 0x01
REM 设置格式
test2.exe 0 400写入0x2C 0x18 0x7C
REM 设置测试模式寄存器
test2.exe 0 400写入0x2C 0x20 0xD0
test2.exe 0 400写入0x2C 0x21 0x02
test2.exe 0 400写入0x2C 0x24 0x00
test2.exe 0 400写入0x2C 0x25 0x05
REM HSYNC 脉冲
test2.exe 0 400写入0x2C 0x2C 0X28
REM VSYNC 脉冲
test2.exe 0 400写入0x2C 0x30 0x05
REM HORIZ 后沿
test2.exe 0 400写入0x2C 0x34 0xDC
REM 垂直后沿
test2.exe 0 400写入0x2C 0x36 0x14
REM HORIZ 前沿
test2.exe 0 400写入0x2C 0x38 0x6E
REM 垂直后沿
test2.exe 0 400写入0x2C 0x3A 0x05
REM 启用测试模式
test2.exe 0 400写入0x2C 0x3C 0x10
REM 复位系统、不包括寄存器
test2.exe 0 400写入0x2C 0x09 0x01