This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:支持光纤接口的剂量?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609506/dp83867ir-dose-it-support-fiber-i-f

器件型号:DP83867IR

您好!

根据数据表、此 PHY 似乎不支持光纤接口。 虽然此部件的概览幻灯片中的图片显示它支持光纤(请参阅下面的方框图)。 我很困惑哪一个是正确的?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    正确的做法是、它不应支持光纤、因为 GigE 的输出减少最多的是 RGMII、而翻转侧是 MDI。 尽管远低于 GMII 的24个、但如果不进行多路复用、则很难将其置于光纤上。

    我想、文献中有两个警告是错误的:如果您使用两个 PHY 和不同的 DP83867系列器件、您可以以 GigE 速度获取光纤。

    因此、为了甚至考虑以 GigE 速度与此芯片进行光纤通信、您需要使用 SGMII 的 MII 接口、特别是嵌入时钟的"4线"版本、因此您只有一个差分对用于 Tx、另一个用于 Rx。 DP83867系列中支持此模式的器件以 CS、IS 和 E 结尾- 可在此处找到。 

    现在、一旦您有了两个 PHY、您就需要使用您最初想到的任何协议将其中一个 PHY 连接到 MAC。 然后、通过 MDI 接口将两个 PHY 连接在一起、以便它们可以桥接。 现在,在桥接器的另一侧,您将在 SGMII 中获得可用的1GigE 信号(假设您已启用它:/)。 此 SGMII 信号只是两个高速 SERDES 差分对、因此、假设驱动器足够、您可以将任何所需信号连接到该信号。 在本例中、它是激光二极管和光电二极管。 值得注意的是、您不需要为此 MDI 与 MDI 连接使用磁性元件、因为它们都可以位于阻抗控制电路板上、并且您不需要浪涌保护。

    现在、您可能会想到"我不需要千兆位运算、Nick "。 嗯,这也是可以的! 支持 SGMII 的 DP83867器件实际上也会传输100Mbps 以太网、只需重复每个位10次即可进行补偿、并将继续保持1Gig 数据速率。

    如果这已回答您的问题、请点击下面绿色的"验证答案"按钮、如果知道我的帮助、我将不胜感激! 如果您仍有问题、请告诉我、我会 为您尝试回答。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nick。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、没问题、很高兴它帮助了我们!

    Nick