This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 - Windows 10驱动程序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608956/tusb3410-tusb3410---driver-for-windows-10

器件型号:TUSB3410

你(们)好

TI 驱动程序- TUSB3410 EEcode ser -出现问题时出现错误消息、提示未安装此设备的驱动程序(代码28)(设备是 LG 27US88-W 外部显示器)、并且此驱动程序没有兼容设备。  它在运行 Windows 10的 Dell XPS13上运行。

您能否告知我如何解决此问题/安装更新的/新的驱动程序?

谢谢
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您可以在以下链接中找到 TUSB3410 Windows 驱动程序。 如果您在安装/使用时遇到任何问题、请告知我们

    TI WDF USBUART 单驱动器(修订版 A)

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Roberto

    我已经运行/安装了它等、一切看起来都很好。

    我重新启动了它、在器件管理器下"TUSB3410 EECode Ser"仍然显示有一个小的警告标志、并且说该器件的驱动程序未安装(代码28)、则表示该器件没有兼容的驱动程序。

    我不确定我在哪里可以找到我安装的其他驱动程序详细信息-安装后、我希望它可以解决上述问题、还是其他驱动程序?  我甚至需要上面的那个吗? 我最好卸载/禁用吗?

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的、请确保您没有安装任何以前的驱动程序、最好的选择是使用最新发布的驱动程序。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Roberto。 现在全部整理好、感谢您的帮助!!