This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:输入和输出阻抗

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609594/ts3usb221a-input-and-output-impedance

器件型号:TS3USB221A

[ TS3USB221A ]输入和输出阻抗

您好!

 您是否有关于 TS3USB221A 输入/输出阻抗的规格/信息?
如果它是针对 USB 设计的、它应该是90欧姆。

提前感谢您的支持。
此致、
Ken


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichiro San、

       TS3USB221A 是无源开关、而不是端口。 该器件的 USB 通道电阻最大为6 Ω、布局设计中应考虑这种阻抗增加或损耗、以符合 USB 规范。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Diego。 对我来说很清楚!

    此致、
    Ken