This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:有关 TFP401A 的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608886/tfp401a-a-problem-about-tfp401a

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP501TFP401

您好!

我在 TFP401A HDMI 到数字 RGB 转换器方面遇到问题、  

在参考原理图  中、有一个 EEPROM 连接到 HDMI 连接器(输入侧)、

它似乎用于识别、 但我找不到该 EEPROM 的软件、

谁能帮助我? 请...

我的电子邮件是 vincent.chen@hacontrols.com.tw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您是否参考了 TFP501的参考设计? TFP401A 不使用 EEPRROM。

    您能否将参考原理图的链接发送给我?

    此致、
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的回复、随函附上了原理图、

    如果有任何问题、请告诉我、非常感谢。

    BR、

    文森特。

    e2e.ti.com/.../TFP401A_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    TFP401无需任何 EEPROM 即可运行。 请参阅表3。 数据表的10.2.1中。
    原理图上显示的 EEPROM 用于存储 EDID 信息、该 EDID 信息直接由视频接收器处理、TFP 与此无关。
    通过此 EDID 信息、视频接收器会告知视频源其功能。

    如果您看一下 TFP401数据表第1页的方框图、EDID 信息将直接从拉电流更改为灌电流。

    此致、
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    非常感谢。

    BR、

    文森特。