This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:ds32el0421

Guru**** 2963250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421, DS32EL0124, DS32ELX0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608730/ds32el0421-ds32el0421

器件型号:DS32EL0421
主题中讨论的其他器件:DS32EL0124、 DS32ELX0124

支持路径:/参考设计/针对参考设计特定技术问题的技术支持帮助/

大家好,我们使用这种方法来发送数据:图像传感器->ds32el0421->ds32el0124->fpga。

现在、我们已经获得了正确的图像传感器时钟。   ds32el0421和 ds32el0204  的"锁定"信号 均为低电平。 但 我们无法获取图像传感器的数据、FPGA 中的数据始终保持为"0"。  

我们反复尝试配置 ds32el0421的"RS"和"DC_B"输入信号、 结果会令人失望!

我们启用   ds32el0421的 Txin[0:4]!

我们无法解决问题。 我们需要您的帮助!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们很难确定造成这种情况的原因。 您能否提供原理图或让我们知道 FPGA 和 DS32EL0124之间的设置是什么?

    我们首先要检查几个实验。
    •DS32EL0124首先上电、然后输入数据流
    •DS32EL0124输入端的眼图。 输入抖动是否满足0.3 UI?
    •RxOUT 4+/-和 RxOUT0-RxOUT3状态

    例如、在110个 LVDS 时钟周期内、将 TXIN4并行输入(数据有效输入)保持在高电平很重要、以便解串器正确锁定。 此外、我们最好知道是否在发送器输出端应用了任何信号调节。 如果信号过度均衡、这可能会给 DS32EL0124带来锁定问题、并且可能会导致更密集的转换模式(例如 K28.5和 Dxy.z 字的组合)出现 DS32EL0124保持锁定的情况。

    您是否具有时钟源的抖动特性? 这将是串行器的 PCLK 输入。
    电缆的特征是什么? 电缆有多长? 您知道电缆的衰减/损耗吗?
    您是否尝试缩短电缆长度? 结果如何?
    布局是否针对100欧姆差分阻抗进行了优化?
    您是否观察到解串器的锁定输出? 当您观察到显示屏抖动时、设备是否会解锁?

    此致、
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我做了。 我只在0124和0421时将 DC-B 保持在高电平、一切都还好。一般而言、DC-B 只是用来解决交流耦合问题、但我们几乎使用直流耦合。
    这里是0124的数据表、我根据这些材料得到了一些想法。从数据表中、我知道为什么 rxout[0:4]始终保持为"0"。

    直流平衡解码器
    DS32EL0124和 DS32ELX0124具有内置的直流平衡解码器、可支持交流耦合应用。
    使能时、输出信号 RxOUT4_-被视为数据有效位。 如果 RxOUT4+/-为低电平、则为数据
    RxOUT0 - RxOUT3的输出已使用8b/10b 编码方案成功解码。 如果 RxOUT4+/-
    为高电平并且输出 RxOUT0 - RxOUT3为高电平、然后接收到无效的8b/10b 代码、表示一个位
    误差。 如果 RxOUT4+/-为高电平并且输出 RxOUT0 - RxOUT3为低电平、则说明已有一个空闲字符
    接收到。 默认空闲字符为 K28.5代码。 为了正确接收其他 K 代码、它们必须首先是
    编程到解串器中。 SMBus 寄存器只允许单个可编程寄存器
    字符。
    版权所有