This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232通信帮助

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, ISOW7842, TRS202E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609408/help-with-rs232-communication

主题中讨论的其他器件:TRS3122EISOW7842TRS202E

大家好、  

我有一个应用需要设计一个隔离板、以115k 的速率将 RS232信号12V 传输到 TTL 12V。 我认为 TIDA-0123 (www.ti.com/.../TIDA-01230)  可能是我的解决方案、但它只能解决一半的问题。

具体而言、RS232 12V -> TRS3122E --> ISOW7842 --> TTL 5V。

我是否可以对如何将 TTL 5V 升压到12V 有任何建议?

感谢阅读。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dang 先生、您好!

    TRS3122E 能够将 TTL 逻辑电平转换为 RS-232信号。 那么、您的意思是、它只处理一半的问题? 您是否担心输出信号电平不够高(您提到的是12V)? 我只是想确保我了解您的需求、以便我可以尝试推荐最佳解决方案。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robertson 先生、

    感谢你的答复。 你得到了我的意思。 电压为5V 时、信号电平不够高。  从而使其不符合要求。 我们希望输出信号能够达到12V 直流电压。 在这种情况下,请尽可能对这个问题有任何想法。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐先生

    好的、我明白了。 遗憾的是、我不知道我们的收发器中有任何能够提供+/- 12V 输出的收发器、但有几个收发器可以提供+/- 9V 输出(对于3kOhm 下拉负载)。 您可以看看 TRS202E、这是一种类似于 TRS3122E 的2 TX/2 RX 配置。

    最大