This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD35:关于 SN65HVD35驱动器电压

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608444/sn65hvd35-about-sn65hvd35-driver-voltage

器件型号:SN65HVD35

尊敬的支持团队:

Y、Z 引脚的 VOH 和 VOL 阈值如何? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    图6显示了基于输出电流的 Y/Z 的输出电压。 如果您知道端接负载的阻抗、则应该能够确定 Y、Z 引脚的 VOH/VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复!

    如果客户以这种方式使用它:;将 A、Y 与 B &Z 相连接, 那么如果驱动器是高 LEV,那么接收器是高的,反向的,对吧? (DE 高电平、RE 低电平)。  

    当客户使用此芯片时、他们发现一个问题: 当他们使用机器通过485接口与收集器通信时、他们发现在高电平电压下、收集器485信号将被拉至0.2V、低电平正常。  而当机器使用 SN65HVD35D 时、输出信号将是正常信号、因此他们想知道导致此类问题的可能原因是什么?

    该图如下所示、矩形块显示 了从集电极发送到 SN65HVD35D 的差分信号、在高电平下将下降到0.2V。   红圈是65hvd35d 的回复信号、 这是正常现象、 您有什么建议吗? (我仍在等待选择此选项)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其 ch 如下所示:

    它们使用3个360欧姆电阻器并联端接、当开关切换为1时、A&B 接收到的信号 将出现上述问题、当开关 设置为3时、波形正常。  此外、如果客户 断开到链路的 HD35、则另一侧 的 TX 信号也将正常。   那么、您认为什么是根本原因呢? (另一侧连接另一个供应商的485 芯片)太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    此问题似乎来自另一个485部件。 您对该器件有什么详细信息吗? 0.2V 下拉菜单看起来像是自动方向控制。 另一个485器件可能无法与120欧姆终端配合使用。 一种解决方案是减小上拉/下拉电阻器、使下拉电压更接近高电平状态。