This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:关于 VCCA 和 VCCB 的电源

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609699/tca9517a-about-power-supply-of-vcca-and-vccb

器件型号:TCA9517A

您好!

让我谈谈 VCCA 和 VCCB 的电源。
客户单独提供 VCCA 和 VCCB 电源。
客户已将上升时间加速器连接到 B 侧。

这导致了通信故障。
客户希望知道原因。
(如果您需要波形和 电路信息 、请发送电子邮件。
我的电子邮件地址是 sukui (dash) y (at) clv (dot) Macnica (dot) co (dot) JP

我了解到数据表中有以下描述、不应该这样做。
但是、客户希望知道不应该这样做的原因。
您能告诉我为什么禁止它吗?
请 描述可能的现象。


此致、
Yusuke /日本地区





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!

    该器件在"B"侧使用静态电压偏移、以正确控制 I2C 数据流的方向。 这意味着 B 侧有两个不同的"低"电平-一个是在总线由 B 侧的器件驱动为低电平时发生的极低电平、另一个是在总线由器件驱动为低电平时发生的稍高的电平 在 A 侧。 (在这种情况下、低电平较高、因此 TCA9517A 仍会将其检测为"高"电平、并且不会将其驱动回 A 侧、从而锁定总线。)

    如果 B 侧从较低的"低"电平转换到较高的"低"电平(静态电压偏移)、则上升时间加速器可能会检测到该转换为全低电平到高电平位转换的开始。 这将导致总线意外地变为高电平、并会导致通信错误。

    我希望这一切都很清楚-如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大