This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于"正常工作""交换工作"

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609492/tmds181-about-signal-condition-comparison-between-normal-working-and-swap-working

器件型号:TMDS181

大家好、

 

我们的客户正在正常工作中评估 TMDS181。

但是、由于 TMDS181的位置发生了变化、因此它们必须在 SWaP 工作中使用 TMDS181。

因此,他们想知道“正常工作”的信号状态是否与“交换工作”相同。

您能否告诉我们您是否有任何眼图的比较数据?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    正常工作和交换工作(通道交换)的行为相同。

    这种交换在 Rx 级完成、两种配置的眼图模式将相同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru