This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:主链路配置的2个通道

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609515/sn75dp159-2-lanes-of-main-link-configuration

器件型号:SN75DP159

大家好、

我的客户考虑将 SN75DP159RGZ 用于 其使用2个主链路配置信道的应用。
您能告诉我如何处理未使用的引脚(差分输入引脚和输出引脚)?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是否将 DP159用作 DP 重定时器?

    在这种情况下、您可以禁用通道2和3并将其保持悬空。

    对于 HDMI 应用、您必须使用所有通道。

    此致