This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607676/ds125df1610-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

您好!

我对 DS125DF1610器件有2个问题:

_在功能方框图中、输入等效电路是 IN+和 IN-引脚之间的100欧姆电阻器。 在我看来、CML 输入不是由上拉电阻器组成的。

_对于未使用的输入引脚(接地、保持未连接、其它)、建议使用什么连接?

谢谢你

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在重定时器中实施输入终端网络。 您可以将未使用的引脚保持未连接状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo

    Daniel