This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:设置方法

Guru**** 2926610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608511/tps2549-q1-setting-method

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

大家好、

我客户的规格

仅・USB 电源、无数据通信

・无论连接哪种器件、都将提供2.1A 的电流。

在上述情况下、

CTL1=0

CTL2=0

CTL3=1

R (ILIM_HI)= kΩ Ω

正确吗?

如果您有任何比我在此处列出的更好的想法/方法、请告知我。

此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1. CTL1 = 0、CTL2 = 0、CTL3 = 1
    2.您需要至少25.6K 欧姆的电阻器才能将输出电流限制为2.1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、永强、

    感谢你的答复。

    使用上述设置、可以使用分压器3模式和1.2V 模式、但无论连接的器件如何、都可以在两种模式下始终提供2.1A 电流吗?

    请告诉我如何处理未使用的引脚。
    DM_OUT、DP_OUT 和 ILIM_LO。

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    是的、TPS2549支持分频器3、这是一种苹果2.4A 充电协议。   我认为客户应将 ILIM_HI 设置为2.1A、如果输出电流超过2.1A、TPS2549会将电流限制为2.1A。  

    DM_OUT 和 DP_OUT 悬空。

    请将750k Ω 电阻器从 ILIM_LO 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、永强、

    感谢你的答复。



    我想 ILIM_LO 是浮动的。

    因为 TPS2549器件配置为 DCP (001)或 CDP (111)。

    您是否需要"TPS2549器件配置为 DCP (001)或 CDP (111)"和"未使用负载检测"?


    为何需要750千欧?

    您是如何计算的?



    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    如果不需要状态引脚来指示连接的负载、则可以悬空 ILIM_LO 引脚。
    如果输出电流超过由 ILIM_LO 确定的电流阈值、则 STATUS 将置为有效。 如果悬空 ILIM_LO 引脚、则意味着电流阈值为0A。

    我建议使用750K0hm 电阻器、因为 ILIM_LO 引脚上连接的电阻范围为16.9Kohm 至750Kohm。 因此、最好连接750k Ω 电阻器、而不是浮动电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、永强、

    非常感谢你的帮助。

    我明白了。

    此致
    高志林