This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608312/tps65982-tps65982

器件型号:TPS65982

大家好、您能为我提供 以下有关 TPS65982的说明吗

  • 此器件是否还具有浪涌阻器等功能?
  • 您能否分享一些突出显示 此器件主要功能块的演示文稿/简短描述性内容
  • 无负载功耗
  • 该器件的内部生成电源是什么?
  • 您能不能就此介绍 USB 主机编程?
  • 它是否支持 USB 主机编程功能?
  • 此部件是否有电源定序要求?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    *此器件具有过流限制器。

    *主要特性:完全集成 USB Type-C 和 PD 解决方案、符合 USB Type-C 1.x 和 USB PD 2.x 规范、集成式高速多路复用器和交替模式支持、灵活的系统接口、具有 USB2.0闪存更新和告示板功能的集成 USB 端点、支持2个内部电源路径(每个端点最多3A) 和1个外部电源路径(高达5A)。

    *功耗可在数据表第6.7节下找到。

    *来自 TPS65982数据表中的第6.5节

    *支持 USB 主机接口编程、可使用我们的应用定制工具来完成。 使用该工具、已预先定义了默认配置、任何用户都可以使用这些配置进行修改以适合任何应用。 此工具用于读取和写入任何寄存器。 如需更多信息和特性、请参阅《TPS6598x 应用自定义工具用户指南》

    *不需要电源定序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、还可以告诉我哪些引脚具有内部上拉和下拉电阻器以及有何价值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie,我们可以在离线模式下讨论这个问题,您能通过我的电子邮件 ID 与我联系吗? 或者与我分享相同的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有人可以在这个主题上提供帮助吗? 您还能告诉我哪些引脚具有内部上拉和下拉电阻器、有何值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    引脚 GPIO0-GPIO17有可配置的内部上拉/下拉电阻器。 这些上拉/下拉电阻可通过应用定制工具启用或禁用。 上拉/下拉电阻的典型值为100k。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否共享应用定制工具的链接

    -您能否确认 ILIM 是如何完成电流限制设置的。 是完全可由软件编程、还是可通过任何引脚上的外部组件实现任何传输功能

    您能不能澄清 PPHV 至 VBUS 路径内部 FET 的栅极控制机制是什么,我觉得过流会导致栅极关断,这是正确的吗? 如果出现过压和没有输入电压的情况、例如 PPHV = 0

    同样、对于 PP_5V0也是如此

    什么是快速电流限制  

    - VREV5V0和 VREVHV 的值是多少?

    -在图49中、每个 LDO 都有一个使能信号、例如 LDO_3V3_VB_EN、这些信号是否来自任何引脚?

    - VDDIO 是 哪个引脚的源?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -以下是配置工具的链接: www.ti.com/.../tps6598x-config

    -电流限制由软件在内部设置。

    -器件将关闭用于 OCP、OVP、UVP 或 OTP 事件的外部 FET。

    -同样适用于 PP_5V0

    -快速电流限制意味着什么?

    这些值可在数据表的第17页找到: www.ti.com/.../tps65982.pdf

    -否,这些信号在器件内部

    - VDDIO 是 I/O 的 VDD 某些 I/O 可重新配置为由 VDDIO 供电、而不是由 LDO_3V3供电。 当不使用 VDDIO 时、将引脚连接到 LDO_3V3。 当未连接到 LDO_3V3并用作电源输入时、通过电容 CVDDIO 到 GND 进行旁路。 您可以在数据表的第10.3节中阅读有关 VDDIO 的更多信息。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    对于 VDDIO、我读取了您提到的内容、但我请求的是哪些 IO 引脚可配置为由 VDDIO 供电?

    -在大多数方框图中,有一个快速电流限制符号,例如,请参阅图86
    您能不能详细说明关断 FET 的 UVP、OVP 方案
    -从 VIN_3V3到 VOUT_3V3的输出开关电阻为0.35欧姆、这是 FET 电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    VREV5V0阈值为10mV,如图21所示,如果 Vbus 将 VPP5V0增加10mV,路径 FET 二极管将击穿以传导电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,请您提供反馈。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在继续我之前的问题之前、再次要求澄清-对于从 PPHV 到 VBUS 以及从 PP5V0到 VBUS 的路径、有一个快速电流限制指示。 这是什么、以及如何在从 PPHV 到 VBUS 的路径上为 FET 实现 OVP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    继续前面的问题、GPIO 0/1是如何连接的、在什么情况下、它们将被上拉为电源? 我看到这些可以上拉至 LDO3V3,这是正确的吗?
    同样适用于 USB2P 和 USB2N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    可以在 GPIO 事件映射(寄存器0x5c)的应用程序自定义工具中配置 GPIO0/1。

    它取决于用户所需的配置是否启用了内部上拉/下拉。

    就 GPIO0/1而言、可以在 TPS65982数据表的表8中参考 GPO0/1连接到 LDO_3V3。

    此致、

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    VBUS 上的 OVP 阈   值介于5V-24V 之间(数据表中的第6.6节)、可使用应用程序自定义工具在寄存器0x28系统配置中进行设置。

    此致、

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但我请求的是在发生过压时控制 PPHV 至 VBUS 路径上内部 FET 栅极的程序。 我还看到沿着这些路径的快速电流限制,如何控制这些 FET?