This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:TUSB8044器件与 TUSB8040相似?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607925/tusb8044-tusb8044-device-compatibility-similar-to-tusb8040

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他器件: TUSB8040

TUSB8044和 TUSB8040是否足够相似、可假设 TUSB8040中的 USB 3器件与 TUSB8044同样可靠?

提出此问题的原因是、我们需要开发一个与 FLIR USB 3.1第1代摄像头通信的 USB 3集线器板。 FLIR 推荐的集线器基于 TUSB8040、TI 将其列为不推荐用于新设计。 显然、FLIR 建议使用 TUSB8040、因为他们对摄像机和基于 TUSB8040的集线器进行了广泛的测试。

我们很自然地希望使用 TUSB8044进行开发、因为它是一款更新的器件、并且具有 USB Type C 功能。  

我了解这里的常规方法是使用 TUSB8044评估板 http://www.ti.com/tool/tusb8044rgcevm 测试和验证兼容性 

尽管如此、我还是有兴趣了解 TI 对 TUSB8040和 TUSB8044器件兼容性差异的看法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您在访问 TUSB8044时不会遇到任何问题,实际上,TUSB8040上的所有错误都已修复,因此使用 TUSB8044时,对任何兼容性问题的关注应该更少。
    您需要哪种类型的 Type-C 功能?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很抱歉我延迟回复。

    在这种情况下、我们肯定会使用 TUSB8044。

    我们主要需要 USB type C 来实现超过900mA * 5伏的数据+下游电力输送。