This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:QSGMII 重定时器

Guru**** 2522370 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607390/ds110df111-qsgmii-retimer

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS64BR111

您好!

能否将 DS110DF111用于 QSGMII 信号?  

我看到时钟分频器等有很多选项、但不确定它是否适合 QSGMII。

如果不合适、您能推荐其他器件吗?

谢谢、

Tibor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibor、

    DS110DF111适用。  我首先尝试 DS64BR111、它在同一封装中具有相似的引脚排列。  线性均衡和去加重中继器通常足以传输5Gbps 信号。  重定时器可以提供增强的抖动控制、但大多数 QSGMII 应用不需要重定时器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回答。

    此致、

    Tibor