This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZT 是否与 DP83867CSRGZT 引脚对引脚兼容

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608594/dp83867ir-is-dp83867irrgzt-pin-to-pin-compatible-with-dp83867csrgzt

器件型号:DP83867IR

我想将 RGMII 接口与 DP83867结合使用。 我们希望在同一布局上灵活使用 DP83867IRRGZT 和 DP83867CSRGZT。 从硬件和软件的角度来看、它是否可以直接替代?

谢谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于 RGMII 操作、这些寄存器是相同的。 您将能够放入并更换。

    此致、
    Ross