This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:PHY 标识符寄存器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608351/tlk100-phy-identifier-registers

器件型号:TLK100

团队、

我的客户遇到以下问题。

PHY 标识符寄存器#1和#2的寄存器读取不会返回发布的值。 这不是我这边的时序问题。 我可以生成显示问题的逻辑分析仪数据。
PHYIDR1返回 x4000 (数据表显示 x2000)、PHYIDR2返回 x5201 (数据表显示 xA5201)。 问题出在这些寄存器的 OUI 部分。

有什么想法吗?   

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    您能否发送这些寄存器读取的屏幕截图?
    您对寄存器0x0h 和0x1h 的读数是多少?

    谢谢、
    Ross