This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:收发器 Cyclone V 与 DS25BR150之间的兼容性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607578/ds25br150-compatibility-between-transceivers-cyclone-v-and-ds25br150

器件型号:DS25BR150

您好!

我想验证收发器 TX Cyclone V 和 DS25BR150之间的电气兼容性:TX Cyclone V 电平:PCML,我的配置=交流耦合

CY V TX PCML 交流耦合-> LVDS DS25BR150

您能否确认、在不添加电阻器或直流偏置的情况下、CY V TX 直接与 DS25BR150兼容?

此致、

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beniot、

    很抱歉耽误你的时间。  DS25BR150可与交流耦合配合使用。  如果共模范围介于 GND 和 VDD 之间、我建议使用 DS25BR150、并将直流耦合到 PCML 电平。

    此致、

    Lee