This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:VDM 配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608017/tps65982-evm-vdm-configuration

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982

您好!

我正在处理一个需要发送 VDM 的项目、但当我尝试使用主机接口 GUI 发送一个 VDM 时、我收到 以下错误消息:"ERROR -> Task Status:3 (reject_CMD)。

这是器件上的恢复模式(tps65982_evm_flash_image.bin)固件。 是否有需要更改的设置、以便允许 VDM 命令?

我尝试修改 DRP 主机高级模板中的代码(从 cmdReportDict 和 cmdTaskReportDict 字典中取消注释'VDMs'命令),但仍然出现相同的错误。 可能不同的模板 更适合发送 VDM?

谢谢、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    您应该使用 TPS6598x 应用定制工具、该工具可从 以下位置下载:www.ti.com/.../tps6598x-config
    我们还提供了有关用户交替模式的应用手册、其中包括一些有关设置和发送 VDM 的讨论。 您可以在此处阅读相关内容: www.ti.com/.../slva841.pdf

    我还将包括应用程序定制工具的用户指南: www.ti.com/.../slvuar8a.pdf

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我目前正在使用应用程序自定义工具更新固件。 我可以加载项目并更改“Shared Device Settings”(共享设备设置)选项卡中的设置,但这些设置似乎对使用主机接口工具和“VDM”命令发送 VDM 的能力没有任何影响。 我的问题更多地是在用户交替模式下是否可以发送 VDM? 如果可以发送 VDM 而不处于用户交替模式,则哪个模板将提供该功能?

    谢谢、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    VDM 只能在用户交替模式下发送。 如果您连接的设备也支持交替模式,则应看到发送的“发现身份”PD 消息,然后进入连接到该 VDM 的交替模式。

    谢谢、
    Eric