This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:用于4.9152Gbps CPRI 和5G PCIe Gen2的 DS125DF1610

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608669/ds125df1610-ds125df1610-for-4-9152gbps-cpri-and-5g-pcie-gen2-together

器件型号:DS125DF1610

大家好、

我的客户将 DS125DF1610用于 4.9152Gbps CPRI 和5G PCIe Gen2。
我听说 DS125DF1610无法支持 PCIe Gen2的完整功能。
它们为 CPRI 使用12通道、为 PCIe Gen2使用4通道。
12个 CPRI 通道 CDR 正确锁定、而2通道 PCIe Gen2锁定不稳定(重复锁定/解锁)、2通道 PCIe Gen2解锁。
我听说 DS125DF1610在 PCIe Gen2中不支持发送空闲、RX 检测和信标功能。
但是、至少应使用5G PCIe GEN 2锁定它。
是否有任何权变措施可绕过 PCIe Gen2通道的 CDR?
请分享您解决此问题的想法。
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件处理此问题。

    DS125DF1610 VCO 可锁定至5Gbps PCI Express 信号。  但是、DS125DF1610不支持接收器检测和电气空闲等 PCIe 协议元素。

    此致、

    Lee