Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF1610 大家好、
我的客户将 DS125DF1610用于 4.9152Gbps CPRI 和5G PCIe Gen2。
我听说 DS125DF1610无法支持 PCIe Gen2的完整功能。
它们为 CPRI 使用12通道、为 PCIe Gen2使用4通道。
12个 CPRI 通道 CDR 正确锁定、而2通道 PCIe Gen2锁定不稳定(重复锁定/解锁)、2通道 PCIe Gen2解锁。
我听说 DS125DF1610在 PCIe Gen2中不支持发送空闲、RX 检测和信标功能。
但是、至少应使用5G PCIe GEN 2锁定它。
是否有任何权变措施可绕过 PCIe Gen2通道的 CDR?
请分享您解决此问题的想法。
谢谢你。
此致、
Jade