This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:在哪里写入闪存标识符?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609412/tps65982-where-to-write-the-flash-identifier

器件型号:TPS65982

您好!

我想问您应该将哪个寄存器用作闪存标识符? 实际上、我想测试一些不同的二进制文件、我想为每个二进制文件编写一个不同的标识符(以区分它们)。  

我应该使用寄存器0x06 (自定义使用)还是有其他寄存器用于此目的?

提前感谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我目前正在查看此内容、并将很快返回给您。

    此致、

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    查看主机接口文档、寄存器0x06 (CUSTUSE)可用于任何用途。 您应该能够使用0x06寄存器来识别和区分不同的闪存。

    应该注意的是、有一个0x2E 编译标识符寄存器、它将提供唯一的固件版本编译。 但是、使用该寄存器、如果您加载了相同的固件、但使用应用程序自定义工具更改了一些配置、编译标识符将识别相同的固件版本信息。

    最后、建议使用0x06寄存器、因为它可以为您的用途提供最大的灵活性。

    此致、

    Jimmy Hua