This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:数据表中缺少 I2C 寄存器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS181RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609203/tmds181rgzevm-missing-i2c-registers-in-datasheet

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181

我将 Eyescan 与 TMDS181RGZEVM 搭配使用。  当我查看寄存器映射时、我看到寄存器有"Page 0"和"Page 1"。  然而、TMDS181的数据表中没有列出"第1页"中的寄存器。  是否有其他文档介绍了这些寄存器的功能?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    PAGE 1寄存器用于内部 TI 调试、PAGE 0寄存器(数据表)是用户正常运行所需的寄存器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises (Moises):

    当我使用 Eyescan 将均衡器模式设置为 Fixed 并更改每个单独通道的均衡器电平时、我会看到这些值在第1页的地址0x4E 和0x4F 更新。 它似乎不会影响第0页中的任何寄存器;无论我使用的是固定均衡器电平设置、addr 0x0D = 0x00。

    如果第1页仅供 TI 内部使用、如何更改每个单独通道的均衡器电平?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    让我们通过电子邮件进行讨论。

    此致