This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:与 PCIe gen4兼容

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609127/sn65lvcp114-compatible-with-pcie-gen4

器件型号:SN65LVCP114

您好!

我们的客户期待高速多路复用器/多路信号分离器(16Gbps/PCIe Gen4)。
由于它们使用直流信号、因此不需要内部交流耦合。

我找到了 SN65LVCP114、但信号速率为14.2Gbps。
是否有发布 SB65LVCP114 PCIe Gen 4兼容版本的计划?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji、

    我希望第4代兼容器件、因为 PCIe 规范的1.0版将在2018年之前推出。

    我不希望它们与 LVCP114引脚兼容。

    此致、

    Lee