This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:状态寄存器问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609095/tps65986-status-register-questions

器件型号:TPS65986

您好!

我对 PD/数据角色协商有几个问题:

完成整个 PD/数据角色协商需要多长时间?

2.是否有 GPIO 事件或中断将指示协商完成?

协商期间、在状态寄存器(0x1A)中、对于字节0、端口是否会标记为"禁用/断开"、直到建立数据角色和端口角色?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    PD/数据角色协商需要几毫秒的时间才能完成。 时序会因器件之间 PD 消息的复杂性而异。 例如、与仅支持5V/3A 的简单器件相比、进入交替模式的器件完成所有协商所需的时间明显更长。

    由于时序上的这种差异、我们没有指示 PD 协商结束的 GPIO 事件、因为在某些情况下、备用消息始终可以在稍后发送。 (例如、如果从连接到笔记本电脑的软件狗中移除充电器、则为 PRSwap)。 但是、我们确实具有某些 PDO 协商后的 GPIO 事件。 这些可设置为在器件进入特定 PD 协议时触发。

    在协商过程中、状态寄存器将标记为已连接。

    谢谢、
    Eric