This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:故障模式:CAN_H 和接地之间以及 CAN_L 和接地之间的低阻抗

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608583/tcan337-failure-mode-low-impedance-between-can_h-and-ground-and-between-can_l-and-ground

器件型号:TCAN337

您好!

我将多个 TCAN337 IC 用于我的设计中具有多个节点的 CAN 总线。 我注意到 CAN 收发器停止工作。 每当发生这种情况时、我就可以测量 CAN_H 引脚和接地以及 CAN_L 引脚和接地之间的低阻抗(接近0欧姆)。 无论 CAN 节点如何、IC 始终以这种方式断开。 在多次尝试重新创建此故障模式失败后、由于每个 CAN 节点都通过连接器暴露在其机箱外部、因此怀疑变为 ESD。 我添加了 ESD 保护二极管、在 ESD 二极管前一天几次发现问题后的3周内未发现问题。 但是、添加 ESD 保护后再次出现问题。 此特定 IC 是否存在会导致此行为的任何漏洞?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    它仍然可能与 ESD 相关;例如、TVS 可能会针对大多数冲击提供保护、但有些更严苛的冲击仍然会导致收发器出现过压。 这类故障的另一个常见原因是对较高电压(例如直流电源轨等)短路、从而导致器件的绝对最大引脚电压额定值(TCAN337的 CANH/CANL 引脚为+/-14V)受到违反。

    是否存在任何与故障相关的运行条件? 例如、故障是随机发生的、还是在系统启动或连接信号电缆时发生的?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    在将 TVS 二极管添加到系统之前、故障是随机发生的。 由于添加了 TVS 二极管、CAN 已经死一次(到目前为止)。 没有明显的模式。 但是、还有一个需要注意的数据点是、由于最近发生了此故障、总线上的所有 CAN 收发器(3个节点)都发生了故障。 尽管我不确定它们是否都自发或按顺序失败。

    谢谢、
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    感谢您提供的额外信息。 在事后尝试找出潜在的损坏原因总是很困难、尤其是当故障率较低且明显不与任何特定问题相关时。 由于总线上的所有收发器均已损坏、我猜是存在某种超出 TVS 保护节点能力的较大过载。 不幸的是,这只是猜测--很难确认。

    如果您想向我发送 TVS 器件型号、我可以查看其数据表以确认它与 TCAN33x 搭配良好。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    TVS 二极管的器件型号为 PESD2CAN、215。 此外、二极管连接到每个节点的机箱。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TVS 用于较高电压的 CAN 收发器;它在高于24V (最大反向工作电压)之前不会开始钳位、并将钳位到41V 的峰值电压(对于5A 瞬态)。 这与一些其他 CAN 收发器很好地搭配使用(汽车收发器通常采用42V 或更高的绝对最大额定电压)、但不会为 TCAN33x (绝对最大额定范围小得多)提供太多保护。 工作电压范围为~10-12 V 的器件可能更合适(例如 MMBZ10V/MMBZ12V)。

    最大