This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:待机模式下的 CAN 总线阻抗

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609276/tcan1042-q1-can-bus-impedance-in-standby-mode

器件型号:TCAN1042-Q1

您好!

我知道、当 TCAN1042-Q1处于待机模式时、CAN 总线引脚(CANH/CANL)将被下拉至 GND、但它的强度/弱程度如何? 如果有任何有关下拉强度的数据、包括其变化(温度、零件间)、我们将不胜感激。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山、您好!

    在正常工作模式下、用于弱偏置隐性电平的相同输入电阻在待机模式下连接到接地端、以节省功耗(请参阅当前数据表中的图14)。 因此、您可以参考数据表第10页上的 Rin 规格。 它表示 CANH 或 CANL 的最小输入电阻为15kOhm、最大输入电阻为40kOhm。 电阻通常为25kOhm。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大