This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:SN65HVD3082EDR 和 ISL81487LIBZ-T 之间的主要区别是什么?#39

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609147/sn65hvd3082e-what-s-the-key-difference-between-sn65hvd3082edr-and-isl81487libz-t

器件型号:SN65HVD3082E

大家好、TI 人、

 你好。

 在 我的设计项目中、RS-485的数据速率低于200kbps、我是否可以使用 SN65HVD3082EDR 来替代 ISL81487LIBZ-T 以降低成本? 它们之间的主要区别是什么 ? 它是否适合用于降低成本的 TI MPN? 请提供建议。

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    是的、SN65HVD3082E 与 ISL81487非常相似、因此可用作直接替代器件。 我看不到这两个器件之间有任何显著差异。

    最大