This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:询问 TPS2552设计问题

Guru**** 2511475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608069/tps2552-asking-for-the-tps2552-design-question

器件型号:TPS2552

大家好、

客户使用 TPS2552、有一个问题。

如果 TPS2552被引脚4禁用、是否可以将+5V 从 USB A 端口输入连接到 TPS2552的引脚1? 任何反向电压都会损坏 TPS2552?

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果器件禁用,内部 MOSFET 关闭,电流将无法从 Vout 流至 Vin。